This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8519:基准

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8519, ADS8681, ADS8685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/938378/ads8519-reference

器件型号:ADS8519

大家好、

我的客户正在考虑在没有修整的情况下向 ADS8519的 REF 引脚(引脚7)输入4.096V 的外部电压。 在这种情况下、是否可以将4.096V 直接输入到 REF 引脚? 还是需要数据表中所述的576k Ω 串联电阻?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    外部电压基准对于修整而言不是强制性的、内部基准也可用于修整。 外部硬件修整用于减少偏移和增益误差。 如果客户可以接受数据表中的工厂校准规格、则可以省略用于修整的外部电阻器。

    如果客户正在设计一个新项目、 则可以 考虑使用 ADS8681 (1Msps)或 ADS8685 (500kSPS)、这两个器件可支持单极和双极输入并具有更好的性能、还集成了模拟前端(AFE)、可显著简化客户的设计。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回答。 请让我再次提出问题、以便我正确理解。

    客户表示不需要修整。 在这种情况下、是否可以在没有576k Ω 电阻器的情况下直接向 REF 引脚施加4.096V 电压 ?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    我认为我在上一帖子中的信息非常清楚、让我以另一种方式回答您的问题:

    如果不考虑修整、则不需要576k Ω 电阻器。

    2. 如果不考虑修整、可以使用外部电压基准或内部基准。

    使用576k Ω 电阻器的目的是调整修整的增益、而不是用于其他目的。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    非常感谢您以另一种方式给出了答案。

    我已将其告知客户、他们理解了。

    此致、

    山口