This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8912B:3线 SPI 接口

Guru**** 2657285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8912B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/945904/ads8912b-3-wire-spi-interface

器件型号:ADS8912B

大家好、团队、

我的客户希望省略 SDI 线路以减少 ADS8912B 的接口线路。 我们可以忽略 SDI 线路吗?

在这种情况下、ADS8912B 将与 SPI-00-S 正常工作、对吧?

此外、您能否告诉我、对于3线(CONVST+/CS、SDO、SCLK) SPI、我们是否需要注意任何事项?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!

    是的、您可以将 SDI 线路连接到 GND、SPI 通信将固定为 SPI-00-S 模式。  请注意、在此模式下、您不能更改任何寄存器值。  如果使用的基准电压不是5V、则客户将无法调整 Ofst_CAL 寄存器、并且会出现额外的偏移误差。  但是、 在进行系统级校准时可以纠正这种情况。

    是的、通过将 CONVST 和/CS 线路连接在一起、您可以进一步将 IO 线路的数量减少到3。  在此配置中、您将仅限于区域1传输、这将需要更高的 SCLK 频率、但您仍能够以最大500kSPS 速率运行。  有关更多详细信息、请参阅数据表中的第7.5.3节。

    对于 ADS8912B、在3线制模式下、连接 CONVST、/CS 时所需的最小 SCLK。

    t (read-z1)<= 2000ns-1200nS-30ns <= 770nS (公式5)

    f (SCLK)>= 18/t (Read-Z1)>= 18/770nS >= 23.4MHz (公式6)

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用