This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168:外部基准电压

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/945696/ads8168-external-reference-voltage

器件型号:ADS8168

您好!

外部基准电压的额定最小值为2.5V、如下所示;

我的客户希望使用2.5V±0.5%的基准电压。

此最小值(2.4875V)低于2.5V。

此电压是否不合适?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    此规范的目的是允许使用2.5V 标称基准。  您可以使用最低2.4875V 的基准、您将在 ADS8168中看到完整的数据表性能。

    但是、如果您的客户需要满足数据表中的确切规格、则发布的最小值为2.5V。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用