This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687:交错总线模式 QFLAG

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939000/dac5687-interleave-bus-mode-qflag

器件型号:DAC5687

当 SYNC_CNTL 寄存器(地址0x05)的 SYNC_Fifo (2:0)的值设置为010且交错总线模式 QFLAG 置位时、
可以打开 TXENABLE 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在为交错总线模式设置 QFLAG 的同时、您需要将 TXENABLE 引脚拉至高电平、以便将您的数据启用到 DAC。 TXENABLE 引脚具有一个内部下拉电阻器、因此我们建议使用一个10千欧到3.3V 的电阻器将其拉高。

    此致、

    David Chaparro