This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:ADS1255初始化错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/945402/ads1255-ads1255-initializing-errors

器件型号:ADS1255

你好。 在我的应用中、ADS1255通过数据线上200欧姆电阻器的缩小电缆与我的微控制器配合使用:

我无法通过 SPI 对其进行校正配置。 在不同的情况下、不同的寄存器可能配置 不同。  它不会严格依赖于特定的外部条件、这会使调试复杂化。

例如 、我设置低频 SPI 并尝试将数据速率设置为2000Hz。 示波 器未显示任何正面问题、但 DRDY 切换频率仍保持在300Hz。 这是 SCL 和 MOSI 的示波图:

我出了什么问题?

ADC 的模拟和数字电源正常。  我检查了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egor、

    您的示波器照片未在上一篇帖子中完成、您能否再次添加它们? 通常有助于将它们放入 Word 文档或 PDF 并附加该文件

    您是否也可以发送原理图以便我们进行审阅? 这将有助于调试过程。

    如果您有一个逻辑分析仪、这也有助于同时查看所有 SPI 通信线路(DOUT、DIN、SCLK、DRDY)

    我们通常建议通信线路上的串联电阻为30-50欧姆、因此在我们等待您提供更多信息时、这可能是一件值得尝试的事情。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请重试。 范围如下:

    这是方案:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egor、

    感谢您发布这些图片和原理图。 我看到您有一个分离的接地层、在 DGND 和 AGND 之间有一个电感器。 我们通常建议使用实心接地层以获得最佳性能、您可以在此处阅读有关原因的更多信息: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/755516?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    我还看到 DVDD 电源电压和施加到器件的 DVDD 电压之间有一个电感器。 我建议也删除此内容、看看您是否获得了更好的性能。

    最后、看起来您在 DIN 信号上会收到大量噪声、因此减少这些串联电阻可能会有所帮助。 您是否有一个逻辑分析仪一次性显示4个 SPI 信号(DIN、DOUT、SCLK、DRDY)? 如果不能看到 ADC 的 SPI 输入和相应的输出、就很难知道正在发生什么情况。

    布莱恩