This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:SPI 通信问题

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/938059/ads1298recgfe-pdk-spi-communicaton-problem

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298R

 我遇到了 ADS1298R 的 SPI 通信问题。 我尝试的所有操作包括以下步骤:

e2e.ti.com/.../2868427

我只需通过 MCU 而不是 TMS320替换控制引脚、  所有设置都是电路板的默认设置、包括电源。

我发现 MMB0板 SPI 信号电平大约为5V、现在我需要使用我的 MCU 来控制 ADS1298R、

但我的芯片 SPI 是 CMOS 电平(3.3V)。 能否使用3.3V SPI 直接与 ADS1298R 通信?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iauther、您好!

    5V SPI 信号通过 MMB0板中的电平转换器转换为3.3V。

    ADS1298R EVM 的 SPI 逻辑电平为3.3V (J3上提供 SPI 信号)、因此您可以通过将数字 SPI 信号动态连接到 MCU 来直接与 ADS1298R 通信。 您不需要 MMB0板。

    EVM 的电源来自 J4。 您将需要在 J4引脚#10上提供额外的5V 电压、并在 TP10上提供3.3V 的 DVDD 电压。