This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834EVM:确认是否可以使用不带 SDM-USB-DIG 板的 AMC7834EVM

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/945220/amc7834evm-confirm-if-it-is-okay-to-use-amc7834evm-without-sdm-usb-dig-board

器件型号:AMC7834EVM

大家好、

我们的客户想确认  是否可以在不插入 SDM-USB-DIG 板的情况下使用 AMC7834EVM 和外部电源(24V)?

 AMC7834EVM 是否 仍能正常工作? 在此设置中、  仅使用 AMC7834EVM 和外部电源、客户没有获得 D2或 D3 LED 指示5V 电源且 EN 引脚中无读数。

请告诉我您的意见。

谢谢、

Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您可以、但必须确保仍在提供 VDUT。  当我们创建电路板时、我们感觉如果客户使用外部数字控制器、他们将不会使用板载电源。   

    在启用 VDUT (SDM-USB-DIG 的3.3V 电源)之前、不会启用 LDO。  只需将 VDUT 连接到 IOVDD 并将 IOVDD 连接到某个外部3.3V (或 IO 电压)即可解决此问题。   

    谢谢、

    Paul