This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:是否可以从 Linux 控制 ADS1299EEGFE-PDK?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/938029/ads1299eegfe-pdk-is-it-possible-to-control-the-ads1299eegfe-pdk-from-linux

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1299

 我正在为新的 Linux Pinephone 寻找移动 EEG 数据采集解决方案。 最终应该可以在 Pinephone 上使用 Octave 运行 EEGLAB。 在 Linux 下、ADS1299EEGFE-PDK 是否可以连接到 EEGLAB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    可以 将 ADS1299子板与另一个主板一起使用。 我们的团队将无法支持 Linux Pinephone、就像我们不支持 MMB0上的 DSP 一样。

    您需要将数字 SPI 信号"飞线"到电路板、并确保数字电压是常见的。