This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5409EVM:ADS5409EVM 上的 ADS5409绝对最大值?

Guru**** 2923880 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5409EVM, ADS5402EVM, ADS5409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/937573/ads5409evm-ads5409-abs-max-values-on-ads5409evm

器件型号:ADS5409EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5402EVMADS5409

ADS5409EVM (与 ADS5402EVM 相同)似乎以3.3V 电平驱动 ADC 的 SCLK、SDIO 和 SDENB 引脚,这违反了 ADC 的绝对最大输入电压电平。

以下是 ADC (SH6)上的相关 EVM 电路:

请注意,ADC 的 IOVDD 引脚连接到由1.8V LDO (SH4)供源的 DVDD:

根据 ADS5409数据表(第4页)、这似乎是一项要求:

然而、所述的三个引脚由 FT245R (EVM 原理图、SH5)控制:

请注意、FT254R 的 VCCIO 引脚连接到其自己的3V3OUT 引脚(内部 LDO)。  这将 VOH 电平设置在2.2V 至3.2V 之间(FT245R 数据表、第16页):

但三个引脚的绝对最大施加电压为 IOVDD+0.5V (2.3V、假设为标称 IOVDD)(ADC 数据表第5页):

我认为,如果 FT254R 输出最小 VOH 电平(2.2V),它们就在 ABS 下面。 最大 额定值。

但是、即使是典型电平(2.7V)也会严重违反。

您能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、ADS5409EVM/ADS5402EVM 评估模块在原理图中显示了以下电路:

    但引脚 TRIGGERP/TRIGGERN (P10/N10)在器件数据表中为“NC”:

    它是真正的 NC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷格:

    您的评估是正确的、 较旧的 EVM 具有直接驱动 SPI 线路的 FTDI。  这从未被发现/更新、因为它正常工作。 正确的过程是采用电平转换器来驱动1.8V 逻辑上的 SPI 线路。

    ADS54Txx 和 ADS54xx 共享同一个 PCB。  ADC54Txx 具有触发功能并使用触发引脚/电路。 "常规"ADS54xx 不使用这些引脚。

    -RJH