This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:JESD204B

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/938455/dac39j84-jesd204b

器件型号:DAC39J84

你好

我想将 DAC39J84与4个通道和2个 DAC 一起使用(它可以是 DAC a 和 b、或 c 和 d)

我的数据速率为600Mbps、另外两个 DAC 仅由 NCO 设置。

我假设4作为 2400Msps 的 Fdac 的内插数。

还可以吗?

BR David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于2400MSPS 的 Fdac、使用600MHz 外部时钟和4倍插值将起作用、因为它低于2500MSPS 的最大 DAC 输出速率。 要仅使用两个 DAC、您可以选择关闭 DAC C 和 D、这可以通过写入寄存器0x4A 来完成。 这会在使 DAC A 和 B 正常运行的同时禁用这两个 DAC 的时钟。

    此致、

    David Chaparro