This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC108S085:DAC108S085CISQ/NOPB 绘图轮廓

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC108S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/937189/dac108s085-dac108s085cisq-nopb-drawing-outline

器件型号:DAC108S085

我的客户想要询问 如何确定尺寸 A? 尺寸 A 是引线高度尺寸。 他需要它进行分析。

MPN DAC108S085CISQ/NOPB 数据表、32页的封装轮廓 RGH、状态 DIM A 有2个选项(0.1和0.2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    我已经向我们的封装专家询问了差异。  当我知道时、我会通知您。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尺寸(A)是侧壁的高度。

    (当封装引线朝下且模塑化合物朝上时)

     

    该封装具有两个引线框选项。

    半蚀刻将导致0.1mm 侧壁高度。

    正常的引线框将导致0.2mm 的侧壁高度。

    DAC108S085将使用全尺寸引线框、因此尺寸 A 将为0.2mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢