来自印度的问候!
我已经研究了 ADS1220的数据表、但在 REFP0和 REFN0中有一点困惑、以及为什么 AIN0和 AIN3也被标记为 REFP1和 REFN1。 请告诉我这两个基准引脚组的正确用法。
谢谢、此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Anees:
欢迎访问我们的论坛、非常感谢您关注我们的 ADS1220。 让我看看我是否可以为您澄清这一点。
ADS1220为 ADC 的运行提供了四种不同的电压基准选择、从而为用户提供各种应用的灵活性:
-内部2.048V 基准电压
-引脚 REFP0和 REFN0之间提供外部电压基准
-引脚 AIN0/REFP1和 AIN3/REFN1之间提供了一个外部电压基准
-引脚 AVDD 和 AVSS 之间提供的模拟电源电压
引脚 AIN0/REFP1和 AIN3/REFN1具有双重用途。 它们既可以用作基准输入(REFP1、REFN1)、也可以用作模拟输入、甚至可以同时用作模拟和基准输入。
例如、当您想要连接一个值与2.048V 不同的基准电压时、将使用一个外部基准。
假设您希望使用高达3.3V 的差分信号测量信号。 在这种情况下,您必须提供大于3.3V 的外部电压基准。 或者、您需要温度漂移较低的基准、因为应用要求温度范围内的测量精度更高。 另一个原因是您希望实现所谓的比例式测量、这通常是数据表应用部分所示的 RTD 或电阻式电桥测量的情况。
为什么我们提供一组两个差分基准输入? 这只是为了给用户更多的灵活性。 例如、您可以在一个基准输入对之间连接一个3.3V 基准、在另一个基准对之间连接5V 基准。 然后、您可以为测量选择要使用的基准。 老实说、我没有看到过很多用户在一个应用中真正使用两个基准输入选项的情况。
此致、