This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684A:SPI 计时

Guru**** 2825535 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/937106/ads8684a-spi-timming

器件型号:ADS8684A

尊敬的支持团队。

当采样率为500kSPS 时、串行时钟频率为17MHz。
如果采样率为50ksps、则串行时钟频率将为1.7MHz。
在这种情况下、设置时间(Tsu_dock)是否会从 min=25nsec 更改为250nsec?
我们对 MCU 的接口有限制、我们希望留出一些时间进行设置。

ADS868xA 的最小采样率是多少?
在较低的采样率下、我认为保持电容器压降速率可能会降低模拟值。

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    SCLK 频率不由采样率决定、这是 MCU 提供的时钟。 当您的采样率降至50ksps 时、您的 SCLK 仍可以为17MHz。  

    转换数据在 SCLK 的上升沿启动至 SDO、设置时间 (Tsu_dock)是从 SDO 数据可用到 SCLK 的下降沿(大约为 SCLK 周期的一半)的时间、此外 SCLK 限制为17MHz、 因此、25ns 是 设置时间( Tsu_dock)的最短时间。 当您的 SCLK 较慢时、该时间将更长。

    采样率没有最小限制、这个 ADC 在每个通道上集成了一个 ADC 驱动器、此驱动器能够处理采样/保持电容器上的信号稳定。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴尔-圣、
    感谢您的支持。

    我知道采样率是 CS 周期、而不是 SCLK 频率。

    如果来自 MCU 的 SCLK 受到限制(例如高达10MHz)、设置时间(Tsu_dock)是否超过25nsec?
    在这种情况下、是否有设置时间计算公式?

    我的电流设计没有仅针对 MCU 的 CLK 设置时间25nsec 和 DOUT 时序的裕度。

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-San、

     Tsu_dock 不是 MCU 的时序要求、这是 ADC 在 SDO 上设置数据的最短时间、它是从可用的 SDO 数据指定给 SCLK 下降沿的、该下降沿大约为 SCLK 周期的一半。 当 SCLK 为0MHz 时、ADC 设置信号的剩余时间约为(1/10M)/2=50ns、这高于最低要求、足以满足 ADC 的要求。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴尔-圣、
    感谢您的回答。

    我了解从 ADS8684A 将数据传输到 MCU 的时间。
    从 MCU SCLK 的下降沿开始 、我了解到 ADS8684A SDO Tsu_dock 会以 SCLK 的速度发生变化(Tsu_dock=SCLK/2)。

    非常感谢。
    此致、
    Hiroaki Yuyama