This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有可逆基准的 MDAC?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/937874/mdac-with-reversible-references

主题中讨论的其他器件:DAC8871

我查找的结果是缩放输出的数字代码、但范围可通过(RefP - RefN)进行变量:
V_OUT =数字代码*(RefP - RefN)

但是、我需要能够使两个电压都发生变化、有时 REFN > RefP、以及 RefP 和 RefN 上的正电压。

例如、RefN 和 RefP 都在3V 至0V 之间独立变化

是否有任何可能的器件?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、大多数支持差分基准的 DAC 需要一定的极性才能使内部开关结构正常工作。  您可以在 DAC8871数据表中看到、我们需要 VREFP>VREFN。

    您可以使用 MDAC 执行类似的操作、其中可以有负基准。  您可以根据两个基准电压的差分值创建新的基准电压、然后将输出信号与其中一个基准相加。

    请参阅此草图:

    谢谢、

    Paul