This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7883:ADS7883SBDBVT:HBM/CDM 的测试结果

Guru**** 2813705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/936493/ads7883-ads7883sbdbvt-the-test-result-of-hbm-cdm

器件型号:ADS7883

您好!

该产品的数据表中未包含 HBM/CDM。

请告诉我 该产品的 HBM/CDM。

-Part#: ADS7883SBDBVT

-HBM:? 五

-CDM:? 五

此致;

Hideyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、似乎该螺纹滑过了裂缝。

    我正在研究这一点、该器件似乎是在10年前发布的、数据表中未包含此信息。

    我尝试查看 了 TI.com 中提供的"资格认证摘要"、但似乎仍未找到结果。  

    让我用这些信息返回给您  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收集了这些信息

    CDM:500V

    HBM:2000V

    我希望这对我们有所帮助,并对迟迟未作出答复表示歉意

    此致

    Cynthia