This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06B:是否有任何位或寄存器可检测输入范围过广?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/937762/ads114s06b-is-there-any-bit-or-register-to-detect-over-range-of-input

器件型号:ADS114S06B

如果模拟输入变为2.5V 内部基准电压、我想检测超出范围的情况吗?

是否有任何寄存器或指示? 如果否、则如何检测超出范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameya:

    ADS114S06B 没有超范围状态位。 满量程读取0x7FFF 意味着您处于基准电压或高于基准电压。 一种可能的解决方案是将模拟电源连接到外部基准输入。  当您看到转换结果达到0x7FFF 时、您可以切换到外部基准并再次测量电压、以确定输入电压是2.5V 还是大于2.5V。

    此致、

    Bob B