This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3221:输出转换

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/937950/adc3221-output-conversion

器件型号:ADC3221

您好、E2E、

美好的一天!

是否有用于将模拟输入转换为其等效 LVDS 输出数据的公式?

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    ADC3221的满量程输入范围为2Vpp (差分)、是一款12位 ADC (4096个可能的代码值)。 如果我们使用此公式(2Vpp/4096 = 488.28125uV)确定 LSB 是多少、那么我们可以通过将输入端的电压除以 LSB 电压值来找到预期的代码输出。

    例如、如果您在模拟输入引脚上具有0.5V 的差分电压、您可以通过此操作来找到预期的代码输出:

    0.5V/488.28125uV = 1024个代码

    此致、

    Dan