This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7843:ADS7843 EVB

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7843, ADS7845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/936932/ads7843-ads7843-evb

器件型号:ADS7843
主题中讨论的其他器件: ADS7845

您好!

我想问一些有关 ADS7843 EVB 电路的问题:

1. EVB 电路中的模拟和数字工作区是否连接到试验电路板?

电路的模拟部分连接到 ADS7843E 的 ADC 输入端、并从 SPI 输出到后控制器、
  但是、在将数字器件从并行转换为串行并通过 SPI 输入到 ADS7843E 进行处理后、它仍会通过 SPI 输出到后控制器?
  (您的理解是否正确?)

ADS7843E 和 ADS7845E 有何区别?

U6六路逆变器的用途是什么? 是完全反向信号吗?

此致、

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    DEM-ADS7843E 板不再可用。  要回答您的问题、请执行以下操作:

    1. 是-模拟和数字工作区中都有三个焊盘、它们物理连接方式如原理图所示。
    2. DEM-CIB 是一款基于 FPGA 的控制器、它使用台式计算机的并行端口(是的、一次 PC 上有打印机端口)与 DEM-ADS7843E 进行通信。  JP4上提供了 SPI 接口、但实际上它从未进入控制器。
    3. ADS7843是4线 TSC、而 ADS7845是5线 TSC
    4. 是- U6反转了 PenIRQ 输出的极性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    感谢您的回答。

    您对 ADS7843E 新参考设计有什么了解吗?  如果可以共享、我的客户目前正在将此 IC 用于新项目、谢谢。

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、  

    遗憾的是、目前还没有计划生产新的参考设计。 这些器件非常老旧、不会产生大量关注。 但是、在"产品技术文档"页面上、我们确实提供了几个附属品、我可以帮助解决客户的一些问题/兴趣。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    TI 是否有更新此 IC 的计划? 或者是否有具有相同功能的新 IC?

    谢谢

    此致、

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    据我所知、目前没有更新 ADS7843的计划。