This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4142:ADS4142/ADS4145适合低频信号的应用?

Guru**** 2872670 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4145, ADS4142, ADC3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/937831/ads4142-ads4142-ads4145-right-application-for-lower-frequency-signals

器件型号:ADS4142
主题中讨论的其他器件:ADS4145ADC3221

您好!

目前、我正在搜索一个 ADC、该 ADC 能够读取最大频率为10MHz 的正弦波信号。 我知道、由于奈奎斯特定理、我必须选择至少20MHz 的 ADC。 但是、有人说、ADC 可以在不降低 ADC 性能的情况下以特定的最小频率工作。 我感兴趣的信号介于20KHz - 10MHz 之间。 是否建议使用 ADS4142或 ADS4145或另一种? 分辨率可以是12至16位。

此致、

Kwoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kwoki、

    除了您提到的应用之外、ADS4142或 ADS4145也是您的理想选择。  另一个选项是 ADC3221器件或此系列器件中的其他器件之一。 这是一款比 ADS4142系列更新的器件。

    此致、

    Jim