This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:随时间和功率循环变化的增益变化

Guru**** 2819305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294, ADS5292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/937152/ads5294-gain-variation-with-time-and-power-cycling

器件型号:ADS5294
主题中讨论的其他器件: ADS5292

我的应用将使用此8通道器件对从直流到大约20MHz 的8个信号进行采样。    我们的产品针对整个系统进行了一次工厂增益校准。   我们依赖于每个通道的增益不随时间或功率循环变化。    我意识到基准可能会发生变化、这也会影响增益和温度(数据表中明确规定了这一点)、但对于该器件、每个通道在初始校准期间具有的任何增益是否会随着时间、上电周期等的变化而保持稳定?   如果不是、则从下电上电到下电上电的预期变化是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 ADS5294器件。

    当您从直流(0Hz)传输信号时

    然后、您需要使用共模电压输出引脚(VCM)保持输入差分信号

    请勿将其视为浮动引脚。

    (请使用 ADS5294引脚作为0.95V、

    请参阅数据表第10页。

    另请参阅第30页上的数据表、

    图44. 模拟输入电路模型。

    进行循环通电、

    请参阅数据表第17页的图2。

    第15页也是如此:

    最小典型值最大值

    从 AVDD 和 LVDd 上电到复位脉冲激活的单元 T1上电延迟

    典型值大约= 1ms

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全了解如何对信号进行直流耦合。  我的质询是关於8条通道中每条通道的增益。  我意识到有一个初始容差、它会随温度的变化而变化。  我还意识到它随基准电压的变化而变化。  

    我的问题是、在模拟输入和数字输出之间、每个通道的增益将与初始增益保持不变、每次器件加电时、假设基准是完美的且没有温度漂移。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您让我们了解更多详细信息。

    对于您的问题、

    请参阅 ADS5294数据表第12页。

    它已经清楚地表明:

    如果您使用内部基准模式(请参阅 REFB 和 REFT 引脚功能数据表第8页中的此更多详细信息)、

    它的增益误差(供您回答)+/- 2 %FS 误差。

    如果这高于您的预期、则需要使用外部基准模式(来自数据表第8页)

    另请参阅第59页的 ADS5294数据表9.6.1.14 (对于您的情况非常重要)。

    因此,您需要设置寄存器0x1、0xF0和0x42设置(也请在表23上逐个设置)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到增益可能有点低、但我的实际问题是、如果我关闭并重新打开设备电源、 配置与原来完全一样、并假设基准与原来完全一样、温度与原来完全一样、增益将是一样的?  我之所以提出这一点、是因为其他供应商的某些器件会进行内部校准、这可能会影响每个电源周期的增益。  我们希望确保此设备不会这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关更多详细问题、

    请告诉我们更多详细信息、例如您的设置上的下电上电周期是多少?

    温度在您的设置中发生了什么变化?

    您在您的一侧期望的增益误差是多少?

    请您的问题必须遵循 ADS5294数据表规格。

    如果您遵循了数据表规格、但未收到数据表规格的结果。

    请提供更多详细信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    例如、当您关闭器件电源时

    然后、让您根据 ADS5292数据表第27页的图45重新设置器件、

    然后您再次加电至打开状态?

    这些非常重要。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅 ADS5294器件数据表、

    第17页和图1。

    谢谢!