This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC PLL 配置

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/936834/dac38j84-dac-pll-configurations

器件型号:DAC38J84

你(们)好  

我想在我的应用中使用 DAC PLL。

我的要求是

串行器/解串器速率:6.25Gbps

DAC 插值:x8

采样率:2500MHz

我的配置是

DAC 输入时钟:312.5MHz

DAC 输出时钟:2500MHz

JESD 时钟:312.5MHz

串行器/解串器时钟:6250 MHz

 

 

我的配置是否正确?? (我对 SERDES 时钟有疑问)

 

我尝试过多种配置、但无法锁定 DAC PLL

您能帮我配置吗??

 

 

我已经尝试过这种方法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请找到我的配置文件的附件、了解不带 DAC PLL 的 x8插值。

    e2e.ti.com/.../without_5F00_PLLL.txt

     

    现在、为了使用 DAC PLL 和 SERDES PLL、我已向其添加了更多配置

     

    0x02 0x2082 #config2
    0x1A 0x0000 #config26
    0x23 0x0000 #config35
    0x25 0x6000 #config37 Div8
    0x31 0x6408 #config49
    0x32 0x0F00 #CONFIG50预分频器= 2、M 分频器= 16
    0x33 0x4D84 #CONFIG51 PLL_VCO_Sel = 0、PLL_VCO = 38、PLL_VCO_itune = 11、
    0x3B 0xF100 #CONFIG59 SERDES 时钟= PLL 时钟、分频值= 16
    0x3C 0x82A0 #CONFIG60 VRANGE = 1、MPY = 20 (对于6.25Gbps 的 SERDES 速率、MPY 存在疑问)
    0x3E 0x0040 #CONFIG62 RATE =四分之一

    请验证这些配置

    即使使用这些配置、PLL 也不会被锁定

    是否有任何理解差异??

    请帮帮我

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    串行器/解串器时钟应为3.125G。 速率=一半、MPY = 5、M 分频器= 8、N 分频器= 1、预分频器= 2。 VCO = 5GHz、PLL 调优~ 28。

    请参见随附的。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../PLL_5F00_mode_5F00_Fs_5F00_2500MHz.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    如果我将 SERDES 时钟配置为6.125G 且速率=四分之一、会发生什么情况?

    我会得到相同的结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5504.DAC38J84-Clock_2C00_-PLL-and-SERDES-Configuration.docxPavan、

    您将超出此时钟的范围。 有关详细信息、请参阅随附的。

    此致、

    Jim