This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:基准和输出结构

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/936796/ads7953-reference-and-output-structure

器件型号:ADS7953

大家好、

选择 ADS7953时 、请查询以下信息:

1) 1) VREF 基准由外部提供。 根据规范、模拟输入电压的整个范围可以是 VREF 或2 * VREF。 如何选择 VREF 或2 * VREF

2) 2) Mxo 输出信号可直接连接到 AINP 引脚、或通过初级跟随器和 RC 滤波器。 如何选择这些连接模式?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入范围通过控制寄存器设置进行选择。 以下是使用手动模式的示例。 DI6需要设置为高电平才能选择2*VREF

    2.所有模拟输入共用 MXO 引脚。 它可以直接连接到 AINP 引脚、但如果您希望对所有输入使用相同的 RC 滤波器、则可以在 MXO 引脚上连接它。 我不建议这样做、因为每个新源都需要为 RC 充电、因此我建议每个输入都有自己的 RC 电路。 MXO 引脚通常用于添加可驱动所有输入的通用驱动放大器。