This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADC 通道输出

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/936961/ads8688-adc-channels-output

器件型号:ADS8688

您好!

客户将 ADS8688与 stm32f429zi 相连、

他使用了 SPI。

他有2种不同的设置。 第一个设置为3个 ADC、其中所有 ADC 通道的输出接近47000、第二个设置为8个 ADC、其中通道的值接近23000。

为什么它会提供一半的值?

请您澄清一下吗?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FRANK1、

    我不知道您的客户正在使用菊花链或星形拓扑将多个 ADC 连接到 ST STM32F429ZI 控制器。 但是、无论它们使用哪种拓扑、ADC 器件的最大值为4。 如果菊花链或星形拓扑中连接的器件数量超过四个、则主机控制器(CS、SDO 和 SCLK)的共享输出线路上的负载会增加。 这种增加的负载可能会导致数字计时错误、因此强烈建议共享输出上的数字缓冲器。

    此致、

    戴尔