This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS8681EVM-PDK:计算机中的 ADS 8681 EVM-PDK 数据为原始数据或经过处理和修改

Guru**** 2529970 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/937056/webench-tools-ads8681evm-pdk-ads-8681-evm-pdk-data-in-computer-is-raw-or-processed-and-modified

器件型号:ADS8681EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8681

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

大家好!

希望更好地了解 ADS8681 EVM-PDK。

数字化后的 ADC 8681样本通过 USB 接口传递到 PC (这个问题与时序无关)。

在将样本存储到计算机文件之前、是否对样本进行了低通滤波或任何其他处理? 基本上需要了解 PC 文件中的数据是原始数据还是经过处理/修改的数据。

提前感谢。

此致、

Pothirajan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、POTHIRAJAN、

    您在 ADC EVM 软件 GUI 的时域中获取的数据/代码是来自 ADC 的原始转换代码、没有对这些原始数据执行任何筛选或操作。频域中显示的 FFT (频谱分析) 软件 GUI 页面是使用7项 B-Harris 窗口过滤的结果、该窗口是 GUI 软件该页面中显示的一个窗口选项。

    此致、

    戴尔