This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:如果不使用 ALERT/RDY、则拉至 GND。。。。?

Guru**** 2517480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/937051/ads1015-alert-rdy-pulled-to-gnd-if-not-used

器件型号:ADS1015

我的客户正在使用 ADS1015、但他们意识到自己的所有评估板都已将 ALERT/RDY 拉至 GND、因为它未使用/不需要。 但 DS 建议保持悬空或通过弱上拉电阻上拉至 VCC。

拉至 GND 不是问题、因为它是漏极开路、对吧?

我们建议将其保持浮动或通过弱上拉电阻拉至 VCC 的原因是当有其他器件共享 ALERT/RDY 线时、对吧? 只要没有器件共用这条线路、将其拉至 GND 就可以、对吧?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、


    没关系。 如果警报引脚未被器件下拉、则该引脚将悬空。 如果线路已被拉至低电平、器件将不会受到影响。

    作为开漏连接、它需要能够承受将警报连接在一起时另一个器件将线路拉低的情况。

    吴约瑟