This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60004:SPI 接口的抗噪性

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/936962/dac60004-noise-immunity-about-spi-interface

器件型号:DAC60004

尊敬的技术支持团队:

我想从 AD5024替换为 DAC60004。

我一直遇到 AD5024命令挂起问题。
AD5024无法通过系统上的 SPI 访问命令。AD5024的输出电平保持数据的最后一条命令、当 FPGA 发送命令时、ADDit 不会更改输出电平。

唯一的改进是关闭电源

我不知道路由原因、但是如果我从 AD5024更换到 DAC60004、我希望能解决这个问题。
如果您有关于 SPI 接口抗噪的任何信息、可以分享吗?

或者,例如,当在 SCLK/SDIN / SYNC 中应用数据表上的未定义输入(如更多脉冲、更多时钟等)时,
它是否可以正常工作而不会出现饥饿现象? 如果 SPI 搜索和 DAC60004不接受命令、那么我希望 SPI 与 POR 引脚或 CLR 引脚再次工作。

我真的希望从 AD5024替换为 DAC60004、以避免出现命令挂起问题。

我认为您不能提及“没有问题”,除非我找到当前问题的路由原因。
但是、如果您有任何信息、请给我一些建议。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是重复的主题、我正在关闭此主题、因为我已经在上一个帖子中回答了。

    此致、

    AK