This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4420:AFE4420 -最大电流设置

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/936707/afe4420-afe4420---maximum-current-setting

器件型号:AFE4420

您好!

我们有 afe4420芯片、我们必须驱动大于200mA 的高电流、所使用的配置是什么

如果 AFE4420不支持>200mA、

我们是否可以使用外部电路以及 AFE 来驱动它

或在 AFE 之前或之后可以执行的任何其他建议

我已将同一封邮件复制到 biosensing_afe-support@list.ti.com

谢谢、

Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sneha、您好!

    由于器件 AFE4420处于 NDA 状态、我们将通过电子邮件回复您。