Other Parts Discussed in Thread: AMC1035
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1035 大家好、
选择 AMC1035时、我有几个问题需要咨询。
1) 2.5V 基准是在内部生成的、因此 AD 的分辨率是否为2.5/2 ^ 16、以及是否可以使用输出基准 REFOUT 引脚? 如何使用 MCE 引脚?
2) 2)对于模拟输入(ainp-ainn)、输入电压范围为- 1 ~ 1V。 如果检测到交流信号、正负模拟输入是否不需要叠加偏置电压、或者正负模拟量可以直接输入。 是否存在内部偏移?
此致