This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:欠频

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1164056/ads1282-underclocking

器件型号:ADS1282

您好!

你好。

客户想了解一下 ADS1282以及 ADC 欠频的可能性。

他 需要检查是否可以对 ADS1282 ADC 进行下频以实现100SPS 的最终数据速率。

ADC 以250SPS 的最低速率工作、外部时钟为4、096MHz。

如果他使用的振荡器速度慢2.5倍、他认为他将实现100SPS。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    根据 ADS1282数据表、Fclk 可在低至1MHz 的频率下运行(第4页、时钟输入)。  您可以使用较慢的 Fclk 实现100SPS 运行速率。