This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:在特定电压电平下使用相同的调制器和系统时钟频率时、或多或少的偶发调制器故障

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163247/amc1210-more-or-less-sporadic-modulator-failure-when-using-the-same-modulator-and-system-clock-frequency-at-certain-voltage-levels

器件型号:AMC1210
主题中讨论的其他器件: AMC1035

尊敬的支持论坛:  

在我们的项目中、我们有两个不同的 AMC1210。  

一种是调制器时钟和系统时钟使用20MHz (AMC1210_20_20)、另一种是调制器使用20MHz、系统时钟使用25MHz (AMC1210_20_25)。 所有时钟均从外部连接到 AMC1210。  

对于 AMC1210_20_25、我们似乎没有任何问题。 不过、在 AMC1210_20_20上、调制器故障会不时发生、这取决于测量数量的电压电平。  
由于设置中唯一的区别是系统时钟频率、因此我们问您自己、是否应避免在系统和调制器时钟上使用相同的频率。  

此致

Sebastian Schöler ć  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    系统时钟和调制器时钟应该能够异步运行。 您使用什么调制器模式? 调制器模式3应使用分频后的系统时钟、该系统时钟将馈送到调制器时钟引脚。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我们您正在使用哪种调制器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 我们使用的是 AMC1035。  

    • 我们使用调制器模式0

    此外、值得一提的是、即使发生调制器故障、我们也不会看到无效的转换结果。
    结果非常精确、不受干扰。

    此致

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还值得一提的是、20MHz 系统时钟和20MHz 调制器时钟由两个独立的石英发生器生成。
    它们的频率可能会发生相移和/或轻微差异。

    因此、系统时钟可能具有19.99MHz 和调制器时钟20.01MHz 等频率。  

    这是否会导致问题? (例如、系统时钟是否必须与调制器时钟完全同相、或者系统时钟是否始终为>=调制器时钟? 可能会发生心跳(德语:Schwebung)?  

    此致


    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    有趣的细节!  是的、这可能是您的问题。  您能否尝试在 AMC1210_20_20设置中将 CLKX 设置为 SYS 时钟并禁用第二个振荡器?  见第16页的表7和第29页的控制参数寄存器说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉、我没有得到您的建议。

    =>您在谈论软件配置吗? 也许您可以更详细地解释一下如何在 SW 端实现您的建议?
    =>如果您还在谈论硬件更改:遗憾的是、我们无法将 CLKX 信号用作输出并轻松馈入调制器。  

    对于我们来说、准确了解调制器时钟的观察方式以及调制器故障的产生方式可能非常有益。  

    =>由于转换结果似乎丝毫不受影响、我们会问自己、"观察"是否有问题、"调制器时钟信号"是否完全没有问题。

    当然、我们已经在 AMC1210上单独测量了调制器时钟、看起来非常好。  

    此致

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    "调制器故障"仅查看 CLKX 输入、而不查看位流或尝试验证滤波器本身的输出。  表4对此进行了说明。  我希望这将是一个很小的 SW 变化、方法是将 SYSCLK 用作 CLKX 并将其馈送到调制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您迄今的回答。

    您能告诉我、"调制器故障"在 CLKX 输入端的表现如何? 比如频率是如何确定的?  
    此致


    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    是-给我一天左右的时间、我将提供有关调制器故障功能的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    调制器故障功能的工作方式是使用系统时钟来查找 CLKX 输入上的转换。  如果在64个系统时钟周期内看不到 CLKX 转换、则设置 MFx 标志。  因此、当 CLKX 和 CLK 都设置为20MHz 时、即使调制器数据正确、您也可以看到 MFx 标志。