This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:ADC 输入的最小和最大可接受输入电压

Guru**** 2928800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163923/ads54j66-minimum-and-maximum-acceptable-input-voltage-of-adc-input

器件型号:ADS54J66

你(们)好

模拟输入的标称值被称为1.9V。绝对额定值为-0.3V 至3V。

建议在模拟输入端使用的最小到最大电压电平是多少?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarojini、

    模拟输入的 VCM 在内部偏置为1.9V。 差分输入摆幅为1.9V。 这意味着差分信号的每一半都可以在 VCM 周围摆动0.95V。 这会将模拟输入端的电压设置为1.9V +/- 0.475V、以实现满量程、即分别为1.425V 和2.375V。 理想情况下、模拟输入上的电压保持在满量程以下。 请记住、这是 ADC 引脚上的电压、不考虑前端损耗。

    此致、Chase