This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:在双极模拟电源中遇到 ADS124S08电压基准问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163511/ads124s08-experiencing-trouble-with-the-ads124s08-voltage-reference-in-bipolar-analog-power-supply

器件型号:ADS124S08

您好!

如果在双极模拟电源中使用 ADS124S08电压基准时遇到问题、我希望了解有关器件使用方法的一些确认信息。

我需要:
-要转换双极单端信号:电压从-2.5V/+2.5V 变为0V。
-至模拟前端(AFE)的输出2、5V 内部基准电压。

我的设置为:
- DVDD = IOVdd =+3.3V

- DGND = AINCOM = REFCOM = 0V

- AVDD =+2.5V

- AVss =-2.5V

-使用内部基准。

一个1 μ F 去耦电 µF 从 REFOUT 连接到 REFCOM、而 REFOUT 用于偏置 AFE。

电路板上的所有电源都是正确的。 然而、当将器件配置为输出内部2.5V 基准电压时、REFOUT 引脚不会设置为2.5V

在我从图52 (第35页)中看到的数据表中、REFCOM 可以设置为0V、REFOUT 可以生成2.5V 外部电压。
然而、更仔细地看图119 (98页)、REFCOM 似乎是-2.5V (因此 REFOUT 应该是0V)。
此外、引脚功能表(第6页)详细说明了如何将 REFCOM 连接到 AVss。 (此帖子也是: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159290/ads124s08-ads123s08-refcom-connectivity?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=ADS124S08)

问题是:
-使用双极电源时、REFCOM = DGND 是否可以在 REFOUT 上输出+2.5V 基准电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    REFCOM 需要连接到 AVSS。  对于单极电源、AVSS 为 AGND、因此在这种情况下、REFCOM 也会处于 AGND。  然而、当使用双极电源并且当 REFCOM 被连接至 AVSS 时、当从 AGND 进行测量时、REFOUT 的输出将看起来大约为0V。  测量 REFOUT 上电压的正确方法是相对于 AVSS 进行测量。  在这里、您应该会发现 REFOUT 上的电压为2.5V。

    如果您的传感器需要相对于 AGND 的2.5V 偏置电压、那么我建议也为此使用+2.5V 模拟电源电压。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的确认。

    此致、