This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98640QML-SP:PCB 设计文件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98640CVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1162456/lm98640qml-sp-pcb-design-files

器件型号:LM98640QML-SP
主题中讨论的其他器件:LM98640CVAL

专家您好!

我们的客户正在使用此器件进行设计。

他们需要以下材料。

 参考设计文件(光绘或 PCB 图稿)

   如果您发送 LM98640CVAL 的设计文件、最好发送。

 2. 散热过孔、PCB 油墨层、阻焊层、PCB 焊盘布局(包括散热焊盘)设计指南

 3.回流焊曲线

请尽快将其发送给我吗?

如果需要我的电子邮件、请访问 michael.jeong@arrow.com

谢谢、此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    我已注意到您的请求。 我 正在与团队中的相关人员进行核实。 我将 在接下来的24小时内通过电子邮件向您发送更新。  

    感谢您的耐心等待。  

    此致、  

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    我已通过电子邮件向您提供了可用文件。

    此致、

    Jim B