This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:稳定时间与放大器;群延迟

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163682/ads1278-settling-time-group-delay

器件型号:ADS1278

你好。。。

我的一位客户正在使用 ADS1278、他们需要 ADS1278的群延迟(TGD)和稳定时间(TST)数据。

是否有人可以确认所有计算都正常? 在提交给客户之前、我希望确保计算结果正常。 请 查找 Excel 工作表。

Mitesh

e2e.ti.com/.../ADS1278_5F00_Group_5F00_delay_5F00_Settling_5F00_Time_5F00_12102022_5F00_RKS.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitesh、

    我检查了计算结果、它们看起来都是正确的。  我注意到您复制了高速32.768MHz 时钟行。  我想您可能需要将其中一个更改为37MHz。

    请注意、要在大于27MHz 的 CLK 频率下运行、只能使用帧同步模式(不支持 SPI)。  此外、对于频率高于32.768MHz 的 CLK、DVDD 电源必须在2V 至2.2V 的范围内、且最大基准电压为2.1V。

    此外、在最后一列中、您将添加群延迟和稳定时间。  我不确定是否需要这样做;群延迟大约是达到最终值50%所需的稳定时间、如下图所示。  如果您对阶跃输入的总稳定时间感兴趣、那么它只是稳定时间本身、而不是群延迟和稳定时间的总和。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用