This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8694:实现 SPI 功能

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8694

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163713/ads8694-implementing-spi-functionality

器件型号:ADS8694
主题中讨论的其他器件:ADS8688

各位专家:

我们的客户正在使用 ADS8694芯片、并且在实施 SPI 协议时遇到了很多问题。 他找到了一个用于 ADS8688与 Arduino 通信的库、并尝试将其更改为与 ADS8694配合使用、但运气不好。 是否有适用于 MSP430或 Arduino 的 ADS8694示例代码?

我在这里找不到示例代码。 但是 ,我最初将他提到以下文件:

他说 ,他会看一下。 他还提出了一个问题:"我在 Arduino 上有一个 ADS8868的代码、该代码似乎可以与我使用的 ADS8694配合使用(由于 ADS8868具有8个通道、因此进行了一些简单修改)。 查看数据表、ADS8868和 ADS8694具有相同的时序图和寄存器。 除了 ADS8868是16位而 ADS8694是18位之外、您是否还看到了任何问题? 我可能可以放宽2位、因为不管怎样、它们可能在我的系统的噪声裕度范围内、但我计划修改代码以使用 uint_32来接收数据。"

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gerald、

    我们没有 ADS8694的示例代码。 ADS8694的数字计时与 ADS8688的计时类似(我认为 您在文章中提到的 ADS8868 PN 是错误的)、它们属于同一系列的 ADC。 如果客户在寄存 器写入/读取和数据转换方面遇到任何问题、请上传他们用示波器捕获的时序图、我可以检查并帮助他们。

    此致、

    戴尔