This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:DRDY 信号行为错误

Guru**** 2839270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1164065/ads1675-drdy-signal-misbehaving

器件型号:ADS1675

我们如何配置该器件来测量-3.3伏至0伏。 我在 DRDY 信号中获得多个尖峰、但数据表仅显示启动模式中的尖峰。 我没有获得 CS 的任何信息。

请帮帮我。

谢谢  

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好!

    您能否发送原理图的副本或图片、以便我了解如何连接到 ADC 的输入?

    您的输入是差动输入还是单端输入?  请注意、您不能直接输入相对于接地的-3.3V 单电源。  这需要与差分放大器进行电平转换、类似于数据表中的图55。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用