This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1220:初始化问题

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163277/dac1220-initialization-problems

器件型号:DAC1220

这是我第一次使用 DAC1220。  我使用它来驱动 GPSDO 中的 OCXO (设置频率)。  我认为我已经完成了初始化过程、但不知怎么说、它无法正常工作。  它似乎保持在二进制补码模式、而不是进入二进制模式。  IOW、对于中标度、生成的 DAC 应约为0x80000 (20位模式)。  但是、我在0x27A00附近得到一个锁。  当我手动增加 DAC 值时、它突然下降到最低频率、似乎验证它没有接受初始化命令0x20A0来为我提供20位分辨率、直接二进制。

我正在使用 dsPIC33FJ128MC802来控制这一点、如果这很重要的话。  我将对 DAC1220应用2.5MHz、并将时钟速率设置为大约208.333KHz。  请注意、我要将其添加到我的设计的现有 GPSDO 中。  现有硬件使用芯片的电机控制电路生成的 PDM (脉冲密度调制器)、因此我已经很清楚 DAC 电压的预期值。  请提供任何帮助。

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在将对此进行回顾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。  我输入代码来创建复位模式、现在一切看起来都很好。  如果其他人遇到此问题、请确保您略高于列出的时序、否则可能会发生奇怪的情况。  例如、芯片被部分复位。