This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:测试模式解释问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934656/adc3424-issues-with-test-pattern-interpretation

器件型号:ADC3424

您好!  

我遇到的问题与本帖子提到的"测试图案混淆"主题中概述的问题相同。  

我以40MSPS 的速率运行 ADC3424、在加电时对其进行复位、启用双线模式、启用测试模式、并从不同通道输出各种测试模式。 我发现所有0、全1、切换模式、自定义模式和直向模式都能完美工作。  

对于斜坡模式、寄存器0x0A 和0x0B 中的0x44、斜坡中的每个步骤重复4次-例如000011112222333而不是预期的0123等

对于正弦模式、寄存器0x0A 和0x0B 中的0x99、我期望重复的8点波为0、599、2048、3496、4095、 3496、2048和599、如数据表中所示。 在12位数据中、这意味着必须将其作为无符号处理、最大值为4095。 我接收到重复的8点信号、但被处理为无符号信号、它返回 2711、3117、0、978、 1384、978、0、3117、下车。 当被处理为带符号的二进制补码时、 我得到0、978、1384、978、 0、 -979、-1385、-979。 这是一个形状正确的正弦波、但偏移为0并按比例缩小。  

此外、我注意到、在 ADC3424的数据表中、串行寄存器说明中可能会有错误、具体情况在第5页和第6页之间。 它们描述了在寄存器0x0A (CHA & B)和0x0B (CHC & D)中输出不同测试模式所需的位。 但是、它们报告自定义、校直、PRBS 和正弦波模式的不同位-例如、pg 55状态0x0A = 0x55是自定义模式、而 pg 56状态0x0B = 0x66是自定义模式。 通过测试、似乎只有 pg55、寄存器0x0A 适用于所有四个通道。  

如果有任何帮助或建议、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将研究斜坡模式情况。  -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、  

    请参阅以下帖子:  

    优素福