This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:使用所有通道时的最大采样率

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/935548/ads1256-max-sample-rate-when-using-all-channels

器件型号:ADS1256

我有一位对 ADS1256感兴趣的客户、但是如果使用全部8个通道、他们无法确定每个通道的最大采样率。 他们还想知道、该采样率或分辨率是否会受到仅具有单个转换器的器件的限制。  

使用全部8个通道时可实现的最大采样率是多少?单个转换器对此有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    ADS1256数据表中的图19显示了输入多路复用器循环的转换序列、时间 T19显示为使用该序列转换单通道所需的时间。

    表14给出了每个数据速率的 T19。 如您所见、在30kSPS (使用 CLK = 7.68MHz 时的最大数据速率)下、T19为4374Hz 或0.22mus。 因此、循环所有通道所需的时间为0.22*8 = 1.76ms。

    您可以将 CLK 速率提高到10MHz、数据速率和转换时间将相应地调整。 这将使客户获得最快的整体通道扫描时间。

    布莱恩