This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8218:在非对称双极模式中使用的偏移 DAC

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8218, DAC81408, DAC71408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/935111/dac8218-offset-dac-usage-in-asymmetrical-bipolar-mode

器件型号:DAC8218
主题中讨论的其他器件: DAC81408DAC71408

您好!

我需要生成几个电压范围为-0.5V/+28V 的模拟输出信号。 DAC8218似乎是唯一可用的选项、但我不清楚数据表第39页中所写的偏移 DAC 使用方法。

以下设置是否可以正常工作?

  • 双极操作(但使用非对称电源)
  • AVDD = 30V (<+38V)
  • AVss =-3V (>-19V )或更大(如-5V)
  • AVDD-AVss = 33V (<+38V)
  • 增益= 6 (第39页的表5)
  • 偏移 DAC 电压= 2V、因此输出范围变为-2V/+28V (无论如何、我只需要-0.5V)

我不想使用0V-30V 范围内的单极模式、因为我确实需要使用几 mA 灌电流达到0V (-0.5V 是一个加分项、但严格来说不需要)。

感谢你的任何帮助

LR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    您可以使用单极30V 范围、然后应用偏移。  您还可以考虑 DAC81408、它具有 REF-GND 功能、可让您将输出偏移±300mV。  请看图67。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些设置应该起作用。 如果您需要更多帮助、请告诉我。 两个电源轨的余量和余量要求均为+/-1.5V。  

    因此、如果您可以将-3.5V 作为 AVSS、那么它将是-2V 至28V 的理想选择。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的回答。 我在 DAC8218数据表(第39页)上看到、对于单电源操作、偏移 DAC 关闭。 因此、我认为在单极30V 范围内不能施加偏移、您确认了吗?

    不过、假设我可以接受0V 最小值(而不是-0.5V)、这样我就不需要偏移: 我是否仍然可以在单极模式下工作、施加(小)负电源 AVss =-5V (大于最小余量值)、并且在输出电压为0V 时仍然获得最大9mA 输出电流? 这很重要:您能否确认 DAC 可以在 AVdd=30V 和 AVss=-5V 的单极模式下以满载运行? 很抱歉,但我看不出这一点。

    还感谢您推荐 DAC81408 (我认为 DAC71408已经足够了)、但我更希望避免使用外部基准电路。 无论如何、这可能是一个没有偏移的有趣解决方案、因为它可以提供更大的电流(20mA):您能否确认可以像上述那样工作、这是在单极模式下、还是在稍微负的 AVss=-5V?

    最后一个问题:我看到 DAC71408是最近的版本、而 DAC8218已经超过10年了:您是否认为、未来(比如说5-10年)、后者可能会有停产问题?

    感谢您的支持。

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    DAC8218仍然非常受欢迎、对于精密 DAC 产品系列来说、10年的历史仍然非常年轻!  我们没有计划淘汰 DAC8218。

    如果您提供负电源(-3至-5V)、则任一器件都将具有出色的电流驱动能力。 都支持它。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    感谢大家的支持。

    卢卡