This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:ADS112C04 Vref

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/935305/ads112c04-ads112c04-vref

器件型号:ADS112C04

尊敬的

PT1000的电压通过双线设计读取、RTD 的电压值被读取。 外部电压用作基准。 我们是否仍然需要读取外部电压 Vref?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    您是指图75中 ADS112C04数据表中显示的2线配置吗?  这是一种比例式测量、在该测量中、由于 RTD 和基准的激励相同、因此转换结果中的噪声和漂移会被消除。  这也意味着转换代码与 Rref 电阻器成正比。  因此、您无需知道确切的基准电压、只知道基准电阻器的值。

    我建议查看 2.1节所示的《RTD 测量基本指南》和2线低侧基准电路、以及第11页等式18中的 RTD 电阻值计算。

    此致、

    Bob B