This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:输入阻抗

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7924, TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934724/ads7924-input-impedance

器件型号:ADS7924
主题中讨论的其他器件: TLV9004

您好!

是否有人知道 ADS7924上模拟输入的阻抗? 我无法在数据表中看到它、但这可能只是我的视力不佳!

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    这是一个 SAR ADC、这种架构使用开关电容器滤波器对输入进行采样。 这意味着输入阻抗是动态的、因此未在数据表中指定。

    如果您尝试设计 ADC 的输入电路、这将取决于输入的性质(直流与交流)和器件所需的采样率。  

    如果您提供了输入源以及上述内容、我们可以帮助您解决此问题。  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的回复。 因此、输入不会被缓冲。 鉴于我们可能对多种源进行采样、我认为最好在输入端添加一个单位缓冲级。 你同意吗?

    最好的 rgds

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该说输入将是直流电压。 我将 TLV9004视为可能的缓冲器、它具有1200r 的开环输出阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您提到会有不同类型的输入、ADC 引脚 MUXOUTTO ADCIN 上的缓冲器将是一个很好的实现方式

    这将有助于驱动所有输入、因为它对所有通道都是通用的、因此允许使用单通道运算放大器。 TLV9061 将是一个不错的选择。

    我还对通用运算放大 器进行了快速参数搜索、按带宽和价格缩小了搜索范围、并得出了19个结果。 这可能看起来很像、但您可以根据自己的喜好继续缩小。

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Cynthia -这非常有帮助、我非常感谢你。

    最好的 rgds

    Julian