This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:所选输入上的输入电流过大

Guru**** 2523150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/935204/ads114s08-excessive-input-current-on-selected-input

器件型号:ADS114S08

我在单端输入、0-5V 范围内使用 ADS114S08B、基准电压=0V、满量程=5V、PGA 旁路。

负输入为 AINCOM、而正输入依次连接到 AIN0至 AIN11、每个引脚的持续时间为1ms。

在示波器中、我 µA 看到每次选择输入时、输入电流都会流入其中:ADC 的拉电流大约为150 μ A。

根据数据表、当输入电压介于0.1和4.9V 之间时、输入电流应为"典型值0.5nA"。 某些输入电压介于0和0.1V 之间、但即使电压为0.3V、该电流也会存在。 输入信号 AIN11为+5V (信号"-15V"已断开连接)、恐怕 AIN0可能大于5V。

我已检查:
- PGA 被旁路
-禁用旁路的正负基准缓冲器
- IDAC (激励电流源)被禁用并断开
- VBIAS 被断开(这意味着被禁用)
-禁用烧毁电流源

电流实际上似乎来自 PGA 或内核 ADC:在寄存器 SYS 中、如果我设置 SYS_MON=001 (断开 PGA 输入与多路复用器的连接并将其短接)、则输入电流消失(但 ADC 给出的值为零)。

当转换值不是低阻抗时、该输入电流会使转换值变得不精确:AIN0 (2k)、AIN3 (>10k)、AIN4 (2k)、AIN8 (ISENSE_ANA 具有1k 阻抗)就是这种情况。

原因可能是什么、是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJulier:

    欢迎来到 E2E 论坛!  通常、当消耗过多电流时、其中一个输入超过绝对最大输入电压。  这可能与源极和 ADC 接地之间的接地相关。  它还可能与其中一个输入上的过压情况相关。  如果 ESD 输入保护二极管开始导通、则电流将开始流动。

    您认为 AIN0可能大于5V?  是什么导致了这种怀疑?  运算放大器是由双极电源供电还是由大于5V 的电源供电?  我怀疑运算放大器由大于5V 的电压供电、这是因为运算放大器输出端有一个分压器。

    该原理图没有参考指示器。  您是电路原型还是有 PCB?  您如何确定电流(这是输入滤波电阻器上的间接测量)?

    您能否向我发送您正在使用的确切配置设置、以便我可以尝试复制您看到的内容?  您是否在每个输入上都看到此行为?

    我会尝试简化一次只连接一个输入源、以查看是否有一个特定源可能导致问题。  我还建议在 ADC 处测量相对于模拟接地的每个输入。  如果我有更多的信息、我可以尝试复制这些信息、看看我是否可以帮助确定电流为何大于预期值。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好、感谢您快速回答问题。

    实际上、我在编写问题时意识到 AIN0可能大于5V。 我刚刚检查过、实际上、当运算放大器的输入断开时、输出为+10.5V (它以0V/+12V 的电压供电)、这会向内部钳位二极管发送大约2.5mA 的电流。 毕竟、在这些条件下、在输入上只有150µA Ω 电阻并不是很糟糕。

    在运算放大器似乎完全解决问题之前在输入上添加下拉电阻。

    回答您的问题:我发送了未路由版本的原理图、因为我已经有了它、但电路板路由时未做任何修改。 它处于原型设计阶段、当前系统处于 EMC 测试阶段、将进行一些微小的更改、其中包括下拉。

    此致