This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7718:偏移和上电复位问题

Guru**** 2768215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933728/dac7718-offset-and-power-on-reset-issue

器件型号:DAC7718

您好!

在上电/断电模式中存在错误的偏移和异常输出、如下所述。

在使用双电源时、OFFSET_A 在000h 时约为2.6V。 当它为800h 时、OFFSET_A 为0V。

2.使用 RSTSEL->IOVDD、/USB/BTC ->IOVDD 时、输出大约为-5V

设置是

配置:858h

显示器:000h

GPIO:E00h

偏移 DAC-A:000h

偏移 DAC-B:000h

SPI 模式:000h

回读已完成。

输出为2.6V、800H 时为0V、7.6V、840h 时为5V。

原理图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、我的同事 Akhilesh 将在星期一为您提供帮助。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    几个问题:

    什么是基准输入、是5V 或2.5V、我无法从原理图中获取该信息。 请确保基准输入小于或等于 DVDD。

    2.根据您的原理图、您的数据是对二的补充?

    此外、在上电复位后、偏移 DAC 寄存器的值是多少? 应为0x19A

    4.确保偏移 DAC 输出未连接到 nay 类型的负载。

    请验证这些信息并告诉我。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    1.5V。 您可以在原理图中看到它

    2.是的

    它是0x800、所以它很奇怪。

    4.未连接任何负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您确认问题。

    您能告诉我上电顺序吗? 哪种电源首先提供、最后提供?

    您能否获取相对于 AVDD、AVSS、IOVDD、REF 和 DVDD 的上电范围截图?

    为使器件正确进行上电初始化、必须在 DVDD 之前或同时施加 IOVDD 和数字引脚。 如果可能、最好将 IOVDD 和 DVDD 连接在一起以简化电源定序要求。 上拉电阻器应连接到任一电源。 AVDD 应在数字电源(IOVDD 和 DVDD)和数字初始化引脚(LDAC、CLR、RST、CS 和 RSTSEL)之后应用。 AVSS 可与 AVDD 同时应用、也可在 AVDD 之后应用。 必须最后应用 REF-x 引脚。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    它是 IOVDD->AVDD->AVSS->DVDD->REF

    AVDD:绿色、AVSS:黄色

    AVDD:绿色、DVDD:黄色

    AVDD:绿色、IOVDD:黄色

    AVDD:绿色、REF:黄色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    加电序列是正确的、看起来很干净、我看不到任何问题。

    如果同一问题仍然存在、您可以尝试使用另一台设备进行检查吗?  

    此致、

    AK