This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7568:如何集成有源 LPF 以改善输出混叠?

Guru**** 2925180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/932927/dac7568-how-to-integrate-an-active-lpf-to-improve-the-output-aliasing

器件型号:DAC7568

尊敬的先生/女士:

我们有一个 DAC 系统、希望集成一个有源低通滤波器以改善输出混叠、器件数据表显示:

使用±6V 和外部5V 基准、我们修改为外部2.5V 基准和±3.3V 电源、这是否正常? 是否有针对滤波器组件的建议?  

以下是我起草的文件、有什么意见吗?  

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要寻找的输出电压是多少? 它是+/-2.5V 吗?

    滤波器的截止频率? 您在输出端是否有任何稳定时间要求?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    1. 是的、所需的输出电压为+-2.5V
    2. 在 Fs=40kHz 至200kHz 范围内。 哪种频率是合理的? 我们希望在最大速度下使用一个通道、或在最小速度下使用所有通道
    3. 速度应为1/fs,没有其他限制

    最佳 Rgds、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找过滤器的组件值。

    R1 --> 649欧姆

    R2 --> 11.8K

    c1 --> 360pF

    C2 --> 3.6nF

    所有这些设计在50kHz 时的频率均为-3dB。

    此致、

    AK