This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8506:ADS8506IB 和 ADS8506I 之间的差异

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934851/ads8506-differences-between-ads8506ib-and-ads8506i

器件型号:ADS8506

大家好、

您能告诉我 ADS8506IB 和 ADS8506I 之间的差异吗?

我的客户正在进行 EOL 部件更换(ADS8506I 至 ADS8506IB)、 并希望估算变更所涉及的测试流程。 就我检查数据表而言 、唯一的区别是与精度相关的项目、 数据格式和控制时序看起来是相同的。我是否正确地理解了唯一的区别是与精度有关的项目?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、您好!

    您的理解是正确的、ADS8506IB 具有较小的 INL、DNL 和完全 Sclae 误差。 可覆盖+/-10V 双极和单极输入的新型 SAR ADC 包括 ADS8661(12位、1.25mSPS)、 ADS8665(12位、500kSPS)以及同 一系列的14位 ADS867x 和16位 ADS868x、这些新型 ADC 集成了模拟前端(AFE)并提供了更好的性能。

    此致、

    戴尔