This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04EVM:ADS122C04EVM

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/935121/ads122c04evm-ads122c04evm

器件型号:ADS122C04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS122C04

请帮帮我。 如何将三线制 RTD 数据分析读数转换为温度值?

我测量了4个用例、并根据您的建议连接了 EVM:

案例1:我将100欧姆外部电阻器连接到 EVM 的引脚2、3和5、并获得了715753的十进制读数结果。 根据 pt-100数据表、100欧姆为0度。

案例2:我将165.5 Ω 外部电阻器连接到 EVM 的引脚2、3和5、并获得了1180610十进制读数结果。  根据 pt-100数据表、165.5欧姆为172度。

案例3:我将151.1欧姆外部电阻器连接到 EVM 的引脚2、3和5、并获得了1078692十进制读数结果。  根据 pt-100数据表、151欧姆为134度。

案例4:我将90欧姆外部电阻器连接到 EVM 的引脚2、3和5、并获得了644701十进制读数结果。  根据 pt-100数据表、90欧姆为-25度。

我如何确保它获得正确的结果? 或者不是? 以及如何将其转换为温度值?

谢谢、

Nikolay Philip

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolay、您好!

    ADS122C04使用电压基准、转换结果是相对于基准的电压。  然而、在进行激励与基准和 RTD 共同的比例式测量时、转换结果可计算为基准电阻与 RTD 电阻值之比。  此信息在5.1节中的 EVM 用户指南中进行了说明。  请注意第24页的公式4的用法。  RTD 的电阻可使用公式4计算得出。  EVM 上的 R77为4.7K。  如果您使用为 EVM 提供的脚本进行3线测量、则 PGA 设置的增益为4。  EVM GUI 不会将电阻转换为温度、因此这是一个手动过程。  确定电阻值后、需要使用查找表或您打算用于确定温度的 RTD 多项式方程。   

    由于器件容差、R77将不是一个精确的值。  但是、如果我们假定它是正确的、我已经计算了电阻的近似值。  我说近似值、因为我对一些值进行了四舍五入。

    RTD      代码    计算电阻

    100       715753       100.2.

    165.5      1180610       165.3

    151.1      1078692       151.0

    90         644701        90.2

    有许多因素会影响精度。  第一个是基准电阻器的真值。  但是、ADC 也可能具有一些偏移、应在计算之前将其移除。  噪声也会阻碍测量、从而导致结果不准确。  校准可以减少偏移和增益误差的影响、以及调整基准电阻器的正确值。  一个无法校准的误差是基准电阻器的漂移、因此基准电阻器不仅应为精密电阻器、而且应具有低漂移。

    您还可以在《RTD 测量基本指南 》中找到有用的信息。

    此致、

    Bob B