This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RF:ADC12D1800RFIUT (65W071762)

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/933971/adc12d1800rf-adc12d1800rfiut-65w071762

器件型号:ADC12D1800RF

尊敬的先生或女士:

商品有缺陷。 请更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldemar、

    是否可以描述1800RF ADC 的缺陷?

    货到货是否损坏了包装? 如果是、请提供一些见解、图片等

    如果认为产品有缺陷、有什么帮助说明其原因?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

     

    包装未送达损坏。 在生产前的测试过程中发现了缺陷。 噪声级别超出允许值。 我会将测试结果作为附件发送给您。  

    此致、

    Waldemar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldemar、

    是否已将问题排除为装配体问题?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    由于未通过审核测试、因此未组装该项目。

    此致、

    Waldemar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Waldemar 的澄清。

    您是否能够根据之前的回答发送测试结果?

    请分享器件的测试方式、以便我更清楚地了解这一点

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    该器件在测试台上进行了测试。 我将结果附在这里。 附加到重新应用电子邮件不起作用。

    此致、

    Waldemar Weiriche2e.ti.com/.../ADC12D1800RFIUT_5F00_bad.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldemar、

    感谢您的观看。

    我能不能问、在工作台上完成此测试后、您是否尝试了另一个单元、同一个通道? 验证测试装置是否出错?

    一些通道上似乎存在共模问题。

    我将向您发送一封电子邮件并将其脱机以继续我们的对话。

    此致、

    Rob