This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:ADS1158内部振荡器启动时序

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/935089/ads1158-ads1158-internal-oscillator-start-up-timing

器件型号:ADS1158
主题中讨论的其他器件: ADS1258

您好!

我们将尝试诊断 ADS1158的问题、该问题似乎与我们的晶体振荡器电路相连、并且可能与负载电容器相关。 我们将 ADS1158剥离为模拟和数字电源、并将 PWDN 拉高以允许振荡器驱动电路启动。 我们将使用逻辑分析仪监测 CLKIO 引脚和电源、以查看内部时钟输出的频率和频率是否为15.7MHz。 对于建议的4.7pf 电容器、我们可以看到启动时序大约为59ms、而对于10pf 电容器、我们可以看到大约为150ms。 我的问题是-数据表显示 ADS1158数据表中的典型振荡器时序为150ms。 在执行此测试时、这是我应该看到的吗? 我们在4.7 pf 电容器上看到的59ms 是否太远超出容差?

谢谢、

Joe Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    如果您在 e2e 上搜索"ADS1258晶振启动问题"、您将会看到有关此主题的许多问题、这通常是由于这些32kHz 手表晶振的特性太微了。 一些客户发现电容越小(5pF)、电容越大(20pF)等、结果就越好 重点是这些电路很难调优、如果它们的工作方式与预期不同、您不应感到惊讶。 所以、不、我不相信您看到的内容太远、不符合规格-如果振荡器启动速度更快、那么这是可以的。 ADS1158数据表中表6的脚注中实际上提到了这一点。

    我要指出、我们一般建议在 ADS1x58器件上使用外部时钟振荡器、因为客户报告的此配置启动问题较少。

    布莱恩