This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69EVM:PC 无法识别该板

Guru**** 2506175 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934090/ads42jb69evm-the-board-was-not-recognized-by-the-pc

器件型号:ADS42JB69EVM

尊敬的团队:

我 从 经销商处购买了 ADS42JB69EVM、然后
我将其插入我的 PC。
但是、PC 无法识别该板。 (通过图像)

环境如下
・Windows 10 Pro
已安装 ADS42JBxx 的・GUI
已安装 FTDI 的・USB 驱动程序
・ADS42JB69EVM 连接到5V 直流电源、如用户指南中所述。

此致、

小泉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayato、

    FTDI 器件可能未正确枚举。 请按照所附文件中的步骤验证枚举是否正确。 如果未枚举该器件、请按照步骤操作并使用所附文件枚举 FTDI 器件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../FT_5F00_Prog_5F00_ADS42JB69.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我按照程序操作、 PC 能够识别电路板。
    感谢您的回答。

    此致、

    海亚托